This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981A:LP2981AIM5X-3.3/NOPB

Guru**** 2518210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517934/lp2981a-lp2981aim5x-3-3-nopb

器件型号:LP2981A

工具/软件:

您好、

你好。

我是否可以知道 LP2981AIM5X-3.3/NOPB 和 LP2981AIM5-3.3/NOPB 之间的区别 ? 器件型号带"X"、不带"X"。

到目前为止、我在 TI 网站上对于该系列找不到任何区别。

您能帮助检查并提供建议吗?

谢谢。

此致、

Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kent、  

    感谢您的提问! 通常、X 表示最大卷带尺寸(每卷3000件)、而非 X 表示每卷1000或2500件。 在本例中、看起来这两个器件都表示每卷3000个器件。 我将与我们的团队确认情况就是这样。 如果您想确保获得最大的卷带尺寸、我会继续订购 x 型号  LP2981AIM5X-3.3/NOPB。  

    感谢您发送编修。  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 McKyla:

    感谢您的更新。

    实际上、两个器件型号的价格是不同的。

    但是、我仍然不知道此器件型号在"X"和"X"上的差异。

    请提供建议。

    Thaks.

    Kent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Kent、  

    我确认这些材料之间没有区别。 器件之间没有价格差异、如果您对此有任何问题、请告知我。  

    谢谢、

    McKyla