This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-DEVICE-FW:BQ40Z50-DEVICE-FW

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518020/bq40z50-device-fw-bq40z50-device-fw

器件型号:BQ40Z50-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

哪个版本解决了以下问题:在对 BQ40Z50充电结束(NCT 启动后39秒)进行仿真期间、会出现放电电流、导致 IC 的内部看门狗超时、从而导致 WDT 复位和通信中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    是否可以提供有关此问题的更多信息、例如描述上述内容的日志文件? 我们建议使用最新版本的固件、即 V5.05。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认是否已在5.05中修复所有以前的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认是否已在5.05中修复所有以前的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_E55D5C4F3F7C_1.xlsxPlease 检查错误图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusheng

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    下载 V5.05后、它将包含对固件所做的每个更新和更改的发行说明。 可以参考此处来查看更改。

    https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW/R5-V5.05

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、 更改记录中没有具体的详细信息。 我们无法确认、TI 改进的问题点正是我们找到的问题点。 我们需要了解哪个版本的软件解决了以下问题:在 BQ40Z50充电结束(激活 NCT 后)的仿真过程中、会出现放电电流、导致 IC 的内部看门狗超时、导致重新启动和通信中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否具有 BQ40Z50R3_BUILD_90版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusheng

    我们已收到您的更新、由于队列的后向日志、我们需要更多时间、直到我们发送回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fusheng:

    由于在每次固件更新过程中、电量监测功能的不同部分都进行了改进和更改、因此其中一项更改可能会对当前情况产生有益的影响。 请告知我们在最新版本的固件中是否发现此问题、我们可以更深入地研究该问题。

    关于固件版本、我们不能共享以下页面中提供的版本之外的固件版本:

    https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW/R3-v3.09 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只需要您帮助确认此问题是否已在 R5版本中得到解决: 在 BQ40Z50充电结束(激活 NCT 后)的仿真过程中、会出现放电电流、导致 IC 的内部看门狗超时、从而导致重新启动和通信中断。如果您不知道、可以咨询其他同事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fusheng

    此问题已收到、我们正在努力解决您的问题。

    谢谢您、
    Alan