This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:可满足我的需求的出色电源路径芯片

Guru**** 2512035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523066/bq24800-best-power-path-chip-for-my-needs

器件型号:BQ24800
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

您有很多电源路径芯片、我可以花一整天的时间浏览您的所有规格表、但实际上、我想请您提供帮助、以便为您推荐更适合我们需求的产品。

为12V 直流、12V 电源适配器和适用于12V 负载的3节锂电池构建迷你 UPS。

总电流需求为5A、但高于此值可确保安全。

只需了解您的建议、即在不牺牲太多安全性/性能的情况下、使用最少数量的外部组件。

当插入直流外部电源时、它应该为负载供电并为电池充电、当外部电源发生故障时、锂电池应该为12V 负载供电、因此可能需要时、让 IC 在必要时调节/升压至12V 电压会很好。

同样、必须能够在不变得过热的情况下持续处理5A 电流几分钟。

期待您的答复。


谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我必须为您的表单选择一些 IC、而 IC 是我随机选择的表单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的基督徒,谢谢你的建议,我现在会看看这个解决方案,并认真考虑它的使用。