This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2510595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519269/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ79616

工具/软件:

芯片 BQ79616-Q1是否可用于飞机的高压电池? 该芯片是否满足电芯过压(OV)、欠压(UV)和过热(OT)的独立软件警告要求。

作为 BMS 输出依据 CAN 数据的冗余警告系统。

BR Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    是的、我们的客户已经实施或正在评估我们用于飞机应用的电池监控器件。 您能否详细说明一下"SW 独立警告"的含义? 我想确保我正确理解您的要求。 您是说、如果我们的器件可以在没有 MCU 交互的情况下检测到这些故障吗?

    谢谢!

    此致、

    Abigail Bueno.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的阿比盖尔

     您是说、如果我们的器件可以在没有 MCU 交互的情况下检测到这些故障吗? 是的、如果在没有 MCU 交互的情况下检测到此故障、则将其接受。 如果涉及 MCU、并且刷写了软件、而且对于特定飞机、该软件版本已在航空中接受、那么也可以! 您能检查一下并告诉我吗? 此致、Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philipp:

    我们的器件具有 NFAULT 引脚 、该引脚将标记 BQ79616检测到的任何问题、这些问题可能包括 GPIO/CB 电压通道中的 OTA/OV、VC 上的 UV、通信问题等。 我们的器件可以在不需要 MCU 的情况下检测这些故障、但响应由客户决定、因为我们的器件只会标记该问题。

    谢谢!

    此致、

    阿比盖尔。