This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1可用于24V ASIL B

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523228/tps65381a-q1-tps65381a-q1-can-we-use-for-24v-asil-b

器件型号:TPS65381A-Q1

工具/软件:

您好先生

我们是否可以将 TPS65381A-Q1用于24V 电池和 ASIL-B  
这是否支持用于24V 的 OV、UV?


谢谢。此致
Nikhil S



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    您可以使用 具有24V 输入电压的 TPS65381A-Q1。 UV 和 OV 阈值将保持不变。 至于 ASIL-B、由于该器件的等级为 ASIL-D、因此可用于高达 ASIL-D 的任何安全级别 如果在开发过程中遇到问题、您可以直接关闭 ASIL-B 不需要的一些功能。  

    此致、

    Michael Hernandez