This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无需校准的电芯电压测量的初始精度

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523198/bq76952-initial-accuracy-of-cell-voltage-measurement-without-calibration

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户使用的是 BQ76952、他们想知道电芯电压测量的初始精度(在室温和整个温度范围内)、电芯电压为3.6V、您能说明一下吗?

石头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stone、

    我将关闭此主题并通过电子邮件继续。  

    此致、
    Alexis