This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51450-Q1:频率折返

Guru**** 2519650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518743/lmr51450-q1-frequency-foldback

器件型号:LMR51450-Q1

工具/软件:

您好团队、

我需要了解什么是频率折返? 提供了该值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan

    在 Min-Ton 和 Min-Toff 工作场景下、频率折返功能很有用。 一旦器件达到 Min-Ton 限制、它就会失去对输出的控制、并且 OUT 纹波增加。 在最小关断情况下、器件无法进行调节。 此功能允许器件在 MIN -Ton/ Min-Toff 情况下保持再生。 我强烈建议您观看以下视频、以获得清晰的理解

    降压转换器简介:最短导通时间和最短关断时间运行- YouTube

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan

    希望视频对您有所帮助。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Onkar、

    感谢为我提供技术支持以了解这个概念、在我决定使用 IC 之前、我还有几个问题

    • 当 IC 从 PWM 模式切换到 PFM 模式时、什么电流值被视为低负载电流  
    • 当负载电流降低或增加时、IC 将如何检测负载电流以更改其模式?

    在 PFM 模式期间、我的理解是频率保持不变。假设降压稳压器在满载期间是否以2.1MHz PWM 模式运行、并且当存在轻负载时、降压稳压器将通过减小从 PWM 模式切换到 PFM 模式 并增加 toff 但总时间 T 保持不变- 我的理解是否正确  ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan

    [引述 userid="654469" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518743/lmr51450-q1-frequency-foldback/5846972 #5846972"]
    • 当 IC 从 PWM 模式切换到 PFM 模式时、什么电流值被视为低负载电流  
    [/报价]

    如果电感器峰值电流降至 I_PEAK-MIN 以下、器件将进入 PFM。 转换点的负载电流值将由 Vin、Vout、电感和 Ton 决定

      

    [引述 userid="654469" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518743/lmr51450-q1-frequency-foldback/5846972 #5846972"]
    • 当负载电流降低或增加时、IC 将如何检测负载电流以更改其模式?

    [/报价]

    IC 具有内置电流传感器、可检测 FET 电流。 此信息用于更改模式。

    在 PFM 模式期间、我的理解是频率保持不变。假设降压稳压器在满负载期间以2.1MHz PWM 模式运行、而当存在轻负载降压稳压器时、将通过减小从 PWM 模式切换到 PFM 模式 并增加 toff 但总时间 T 保持不变- 我的理解是否正确  ?

    否、在 PFM 期间、IC 会降低频率。 大致呈线性关系。

    希望这澄清了 疑虑

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    参考上述有关 PFM 模式下频率降低的问题- 它进入 PFM 模式时将降低的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan

    进入 PFM 模式时、它将降低的频率是多少?

    频率将取决于负载电流。 此外、L、Vin、Vout 的选择也会影响开关频率。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、  

    我有一个与 Buck IC 相关的一般问题、请参阅以下陈述

    假设降压稳压器在满载期间以2.1MHz PWM 模式运行、而在轻负载时、降压稳压器将降低   并增加  toff  但总时间 T 保持不变 、以便频率保持不变、从而 提高效率- 此功能是否可以在任何降压 IC 中看到、如果是、模式名称是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan

    如果频率保持不变、在轻负载条件下将无法获得任何优势。 在较轻负载下、开关损耗优于导通损耗、这些损耗是频率的函数。  因此 、PFM 在这里很有用、因为在转换器进入该模式后、该模式会随着负载逐渐降低频率。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onkar、

    我对上述器件型号有一些疑问。

    什么是 FPWM 模式有哪些优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Darshan

    下面是 FPWM 相对于 PFM 的优势

    1. 在整个线路内保持固定的开关频率、从而在负载条件下导致 可预测的 EMI 由此造成的 更易于筛选和遵守 一些常见用例  
    2. FPWM 模式提供 降低 等应用 始终如一 输出电压 纹波、  尤其是在轻负载条件下
    3. 它给出了 瞬态性能更好 响应

    虽然 FPWM 提到了其优势、但 PFM 在更大限度地提高轻负载效率方面具有出色表现。

    希望这有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare