This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:IC 辅助电源的断电时序问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516719/lm5036-the-power-off-timing-issue-of-the-auxiliary-power-supply-of-the-ic

器件型号:LM5036

工具/软件:

采用 LM5036设计的200W 电源。 在切断输入电压的过程中、

研究发现、辅助电源没有随输入电压的下降而降低、而是展示了重复的振荡过程。

这是正常现象吗?

测试了10块电路板的波形全部为配件这一现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LM5036非常依赖 Excel 设计表。 请提供您的 LM5036 Excel 设计表进行查看、因为我们需要先了解您的设计是否遵循 Excel 工作表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压从60V 降至24V 且输出电压为24V 时、该电路正常工作。

    在使用60V 输入进行断电测试时、24V 主电源具有轻负载(<2W)。

    我想了解上述辅助电源断电的测试波形是否正常。

    Ie2e.ti.com/.../sluc654a.xlsxs这 符合 LM5036的控制逻辑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、设计时应使用该 Excel 工作表、但需要填写与设计相关的数字。

    断电时、AUX 振荡似乎是您的设计反复触发 AUX 开/关-因为这是在断电期间、如果可以容忍、则由您和应用来决定。 我需要您提供完整的原理图并填充 Excel 工作表、以便查看是否能够更大限度地减少或消除振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所附文件包含已根据我的实际原理图进行修改的相关图。 原理图是上图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否根据您的历史经验判断此辅助电源的正常断电顺序是什么?我想知道正常标准波形是什么样子?

    没有必要立即解决这个问题。 电流振荡是否可能是正常波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    如果您是免费的、可以帮助您回答这个问题吗?

    这对我们的项目非常重要!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供有关 LM5036的完整原理图。 我无法对部分原理图进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 EVM 进行了测试。 辅助电源的断电过程也与此波形类似。

    我需要了解这是否是正常情况。 您以前是否分析过这部分内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经回答了。 这是由于在断电期间 UVLO 重新导通。 这通常不是问题、因为它处于断电状态。 但是、如果您的应用不能容忍、我们需要找到解决方法。   

    基本上、您需要调优或添加一些电路、以确保 UVLO 在断电期间不会重新开启。

    是否可以容忍这种情况、或者您的应用不能容忍这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以修改电路、 您能就如何做到这一点提供一些想法吗?

    它在 UVLO 点如何发生?

    毕竟、当输入电压切断时、是单调的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供可读的原理图、以便进行分析。 您的电路无法读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF 版本需要通过电子邮件发送。 您能否提供电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hong_huang@ti.com