This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:由电池供电的2A 恒流源

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511192/tl494-battery-powered-2a-constant-current-source

部件号:TL494

工具/软件:

你好

我一直在寻找一种方法来制造降压转换器的紧凑型低电压5V 2A (或更多)恒流源。
基本上、我正在尝试复制实验室电源的功能、该电源可以无限期地保持在 CC 模式下、而不会过热。 它适用于 为一些 MCU 和电机供电的小型电池电源、我希望电压随着负载增加到电源限值而下降、而不是切断电源。
目前我是从分立式设计的、但需要很大的面积、并且周围有很多无源器件。 我的想法是通过放置反相放大器来破解通用降压转换器的 fb 引脚。 我已经尝试过类似的项目、但效果不佳、我想内部误差放大器会生气。
我发现  TL494看起来很像,但它只适用于7V 及以上。   如果是集成同步变体、我是否可以使用任何 IC?
至于稳压器、我将使用 TPS61232DRC 从锂离子电池获得5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请提供您的设计规格、如输入电压范围、输出电压范围等

    TI.com 有一个产品搜索页面、您也可以通过查看来了解是否有适合您的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果它只是一个我很久以前就找到的常规降压转换器、那就不是那么简单了。 我需要电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    许多器件具有电流限制。  TPS61232DRC、为什么不使用该器件、有什么不好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    大多数现代稳压器都具有电流限制、但这仅用于保护目的及其工作方式、即切断电源、然后对电源发出脉冲直至消除短路或过载。 我需要一个恒流源、它会逐渐降低电压以保持固定电流。 我制作了原型、并订购了电路板来测试除了带有放大器的分流器之外、是否可以修改反馈环路、以便随着电流的增加将其偏置得更高、希望它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    那么、为什么 无法在您的设计中使用 TPS61232DRC 呢?