This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:唤醒拓扑的应用问题

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512432/bq76972-application-issue-of-wake-up-topology

器件型号:BQ76972

工具/软件:

请帮助回答客户的以下问题:

背景:

关于我们之前讨论过的机器人 BMS 的唤醒拓扑、我仍然有一些问题:
1. AFE_3.3V 唤醒:这由 AFE 的 REG1输出供电。
2. POWER_EN:在 MCU 上电后保持唤醒状态。
RTC_WK:用于在 AFE 处于睡眠模式且 MCU 断电时由 RTC 定期唤醒。
4. Key_WK:外部按钮唤醒。
鉴于此设计、我们提供了一个用于外部按钮唤醒(低电平触发器)的冗余分支、以处理 AFE 可能发生故障或损坏的情况、从而防止通过按钮唤醒或进行充电。 此分支连接到 TS2引脚以实现 AFE 唤醒、并连接到 Key_WK 线路。

在此背景下、我有以下问题:
1. TS2唤醒连接是否必需? (我的理解是必须连接它;否则、AFE 只能通过 LD 充电从关断状态唤醒、对吧?)
2.如果需要 TS2连接、是否可以对其进行修改、以便 MCU 在唤醒时向 TS2输出低电平信号以实现唤醒目的?
3.如果 AFE 和 MCU 唤醒均已连接、则唤醒期间可能会存在时序差异(例如、如果 MCU 首先唤醒)。 这会有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wonder、

    这已发送到电子邮件、因此我将关闭此主题。  

    此致、
    Alexis