This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:有关输出电容器的问题

Guru**** 2811175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519494/lmr14030-q1-question-about-output-capacitor

器件型号:LMR14030-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户对设计 LMR14030SSQSSARQ1有疑问。

它们没有足够的 PCB 空间、因此他们想知道输出端使用陶瓷电容器。

请先检查原理图。

输入电压为12V、输出电压为5V、输出电流约为150mA。

他们希望将 C10、C11电容器更改为22uF 10V X7R K 3216 Q x 2。

您能否确认此更改是否可以?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    您能否发送想要使用的盖子的特定器件型号? 您需要检查电容器的降额至多少。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的支持。

    电容器是 Murata 的一部分、我附加了规格。 数据表。

    GCM31CR71A226KE02-01A.pdf

    e2e.ti.com/.../GCM31CR71A226KE02_2D00_01A.pdf

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase、

    根据 Murata、在5V 偏置下、电容器将降额~42%。 这意味着2x22uF 的降额总电容现在为~25.5uF。 认为这有点过低、客户是考虑使用额定电压更高的电容器还是将电容值提高到47uF 的水平?  

    谢谢、
    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您的支持。

    如果选择额定电压更高的电容器、您建议使用多大的值? 16V 是否足够? 或更高的值?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    16V 越好、通常用于5Vout。 额定电压越高、降额越小。

    谢谢、

    Dino