This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:12V 和5V 输入转单路输出的解决方案、以及12V 作为优先电源

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515756/tps2121-solutions-for-12v-and-5v-input-to-single-output-with-12v-as-priority-power

零件号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: LM74700-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们正在寻找一种电压(电源)切换解决方案、为电路板稳压器无缝(无明显压降)从12V 和5V 输入转换到单路输出、或为 Vin_12V 到 Vin_5V 开关提供延迟、反之亦然。 该解决方案最好是完全硬件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    我会检查并返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    TPS2121是一个不错的选择。 它还具有快速切换功能。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    TPS2121看起来不错。 由于我们计划在电源多路复用器之后使用降压/升压稳压器、您认为改用 OR-ing 二极管有什么想法? 如果这种方法有效、TI 是否有任何相关的参考设计或应用手册?  

    此致、Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    您想使用分立式二极管?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    是的、如下图所示。  

      

    此致、  

    Mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukesh:

    您也可以使用上述选项。

    使用 PMUX、eFuse、eFuse 等集成解决方案、LM74700-Q1等理想二极管控制器、可以节省空间、实现节能且稳健的解决方案。

    我是电源开关方面的专家、因此可以在相关问题上提供更好的帮助。 ;

    关于二极管参考设计、请提出新主题。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:  

    感谢您的建议、我们将进一步查看。  

    此致、  

    Mk