This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88539ND:连续脉冲中的雪崩能力

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88539ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520613/csd88539nd-avalanche-ratong-in-continuous-pulses

CSD88539ND 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好。

我们正在考虑使用此 FET 来替代 Renesas HAT2114RJ。

[条件]

FET 导通后、会为17 μs 生成反向电动势电压。

开启时、电流峰值为3.3A。

反向电动势电压导致的 Vdss 约为74V

它会连续大约持续120次、最大值为。

Renesas HAT2114具有连续脉冲雪崩额定值、但我知道 TI 的雪崩额定值只是一次。

是否可以保证上述用例? 或者您能给我们一些意见吗? 例如、如果雪崩能量在规格范围内、没有问题。

如果给我任何建议,我会很感激。

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryusuke、

    感谢您在客户处促销 TI FET。 TI 不会对我们的 FET 进行重复雪崩测试或评级。 TI 不建议也无法保证在重复雪崩条件下可靠运行。 CSD88539ND 仅针对数据表中指定的单脉冲雪崩进行了额定值和测试。 HAT2114RJ 是为汽车应用而设计的、而 TI 器件则不适用于。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用