This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:帮助

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518403/lm27761-help

器件型号:LM27761

工具/软件:

大家好、我不熟悉论坛、无法让 LM27761正常工作。 R1为120K 欧姆、R2为100K 欧姆。 我按照以下原理图使用表面贴装电容器。 它们均采用0603封装以及 X7R 和 X5R 的低 ESR 组合、不大于0.03欧姆。 每个元件都位于适配器板上、适配器板经过专业焊接在热空气工作站上。 我已将电路连接到试验电路板、基本上使用非常短的导线或根本没有导线。 所有4个适配器散热焊盘都接地。 输出不能超过-.35伏。 EN 直接连接至 VIN。 如有任何帮助、我们将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果表明、要让这些高频芯片在试验电路板上工作可能非常困难。 我购买了用于原型设计的评估板。