This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:CT 电容限制

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515143/tps22990-ct-cap-limitation

器件型号:TPS22990

工具/软件:

您好的团队、

是否存在最大 CT 电容限制? 我的客户有一个3.3V 设计、输出电容高达260uF、因此他们需要将 CT 电容增加到220nF、以将浪涌电流降低到4.5A 左右。 但是、他们担心这可能会导致器件在安全区之外运行。 软启动时间约为15ms。 您能否分享一下您对设计是否存在风险的想法? 谢谢!

此致、  
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    CT 没有任何最大值。

    我看不到任何风险。 请与此配置共享启动波形进行检查。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    请参阅波形以确定是否存在任何风险。 感谢您的支持!

    CT= 220nF、Ch1= Iin、Ch2= Vin、Ch3= Vout  

    此致、
    Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    这种浪涌非常高。 TPS22990没有 TSD。 这可能会烧录器件。

    如果绘制功率耗散、峰值将约为8瓦。

    因此、器件热温度可能会非常高。

    谢谢  

    Amrit