This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:TI Webench 设计查询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS630250, TPS63802, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520093/tps630250-ti-webench-design-query

器件型号:TPS630250
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS631000

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我希望在其中一个工程中使用降压/升压转换器。 规格条件为 Vin = 3V 至4.2V 且 Vout = 3.3V @ Iout max = 1.5A。

我在 TI Webench 上搜索后遇到了一个基本器件型号 TPS630250、该器件最符合我的要求。

但是、我们不希望使用 BGA 封装、而希望使用相同基本器件型号的 QFN 封装。 但 TI Webench 中未显示 QFN 封装器件型号。

那么、我是否可以使用 BGA 封装的 Webench 设计并将 BGA 封装替换为 QFN 封装以保持设计的其余部分不变?

我们非常感谢您的快速响应。

此致、
Sahil Nayak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    TPS631000 (SOT 封装)和 TPS63802 (QFN)如何?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    感谢您的建议。

    TPS63802 (QFN)适合我们。 您能根据上述输入输出规格分享 Webench 设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil:

    请通过下面的链接查看 Webench 设计。

    webench.ti.com/.../23

    此致

    TAO