请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我将 TPS48110-Q1用于新的 电子板。
该电子电路板 必须支持符合 UL 60730标准的 UL 认证。
对于 p/n TPS48110-Q1、UL 询问:
- 针对引脚接地短路的引脚 FMEA 分析
- 针对 Vsupply 的引脚短路的引脚 FMEA 分析
- 针对相邻引脚的引脚短路的引脚 FMEA 分析
您是否有适用于 TPS48110-Q1此类分析的文档?
请告诉我。
谢谢。
此致。