This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92201:效率@0.1A?

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92201, TPS92201A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517143/tps92201-efficiency-0-1a

器件型号:TPS92201

工具/软件:

您能否像100mA 一样在较低电流下提供 TPS92201的效率图?

数据表中的图形仅显示 1.5A 时的效率、但我们计划在最大~100mA 下运行。 我们的其他工作条件是:VIN ~ 3.6V 标称值(最小值:3V、最大值4.45V)、Vout ~ 2.5V。

最后、我们是否有任何与 TPS92201类似的器件、其具有专用引脚可指示发生了开路/短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否使用了特定的 P/N?   

    TPS92201是 FPWM 模式、在轻负载时具有较低的 eff

    TPS92201A 具有 PFM 模式、可提高轻负载条件下的效率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答:你完全正确-请- A PFM 版本!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我来检查一下我们是否有这个 eff 数据...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有、您可以进行实验室测量以提高效率吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VO=2.792 IO=VO 108.5mA

    VIN=3.653、88.7mA

    Eff 为93.5%