This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70840-Q1:环路稳定性测量

Guru**** 2504385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520439/lm70840-q1-loop-stability-measurement

器件型号:LM70840-Q1

工具/软件:

您好:

我们将 在一个设计中实施 LM70840QRRXRQ1。

VOUT 设置为5V、因此 FB 通过24、9k 电阻连接到 VDDA。

在这种情况下如何执行环路稳定性测量?、应在何处实施典型的10欧姆电阻器?

非常提前感谢、谨致问候、

Manel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manel

    您必须通过电阻分压器连接 Vout 和 FB 引脚以设置5V、并与顶部反馈电阻器串联10 Ω、这与常用技术相同

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare