请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524J-Q1 工具/软件:
LP87524J-Q1的 SW_BO、B1、B2和 B3电感器的建议值是 DCR 最大27 mΩ。
我们正在写入 DCR 最大31mΩ 值、是否存在任何问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
LP87524J-Q1的 SW_BO、B1、B2和 B3电感器的建议值是 DCR 最大27 mΩ。
我们正在写入 DCR 最大31mΩ 值、是否存在任何问题?