This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60430-Q1:Cvcc 查询

Guru**** 2518700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520307/lm60430-q1-cvcc-inquiry

器件型号:LM60430-Q1

工具/软件:

在典型应用中、Cvcc 指定为1uF 值、但未指定 MLCC 的特性。 请检查将其用作 X7S 的特性是否有任何问题。

正在应用 GCM155C71A105KE38D。 (1uF/1005/10VDC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Minkyu、

    该器件存在显著降额(直流偏置降额为44.1%+ 22%、温度降额)。 为确保更高的可靠性和稳定性、您可以考虑升级到1 μ F/X7R (温度稳定性优于 X7S)/16V 额定器件(直流偏置降额较小)。  

    谢谢、

    此致、

    Taru