This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCG28826:匝数比配置(TR 引脚)和平均电流限制

Guru**** 2502455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520146/ucg28826-turn-ratio-configuration-tr-pin-and-average-current-limit

器件型号:UCG28826

工具/软件:

您好:

我对匝数比(TR 引脚)配置有疑问。 如果我们已经在使用一个光耦合器反馈电压、可以使用该引脚什么? 假设变压器的匝数比为4或匝数比为10。 如何设置该引脚?

可能与此相关的问题:有一个峰值电流限制(IPK 引脚)、但没有平均电流限制、对吧? 如果是、则需要通过在次级侧放置一个定制电路来导通光耦合器来实现输出电流限制、对吧?

注意:在我们的设计中、我们不需要芯片的全功率(足够20W)、但需要500kHz 的功率。

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godde:
    TR 引脚的功能是根据变压器初级侧的反射电压设置变压器匝数比、并用于定义转换器的输出 OVP。 变压器的匝数比(NPS)可以很低、等于或高于"7.3.6 TR -匝数比"部分中给出的匝数比(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucg28826.pdf?OVP=1748487113850&ref_URL=https:ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCG28826)、如果转换器的匝数比比低于或高于数据表中给出的 TR、则 TR 引脚将根据所需的输出 ts 进行设置。
    然后是第二个问题的答案、输出电流限制是根据使用 LPS 的两级过功率保护的器件内置功能设置的。  

    我希望这有助于澄清您的疑问、如果您有任何进一步的疑问、请联系我们。  

    谢谢  

    此致

    Anita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细信息。

    我现在知道 TR 引脚仅用于25V 输出 OVP。 这是 TI 的"TR"命名标准吗? 否则、可能只需将 OVP 引脚重命名即可、更加清晰。

    因此、如果变压器匝数与 TR 引脚不匹配、则输出 OVP 可能会更低或更高、而不会出现任何其他后果。 由于我们的设计适用于12V 输出、因此只要 TR 引脚设置为最小值(6)、即使匝数比为4也应该可以正常工作。

    在我们的情况下、我们需要实施单独的电流检测/限制、因为 LPS 过高并会烧毁变压器。 使用范围更宽的功率设置电阻会更方便。

    一些反馈(如果有)。

    此致、