This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610-Q1:使用 LMR516XX-DESIGN_CALC_REVA1

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519209/lmr51610-q1-using-the-lmr516xx-design_calc_reva1

器件型号:LMR51610-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR50410-Q1LMR50410LM5166

工具/软件:

尝试使用 LMR5166-DESIGN_CALC_REVA1计算器使用3类纹波生成方法创建设计。

(1) LMR516XX-DESIGN_CALC_REVA1是指 LMR50410-Q1器件。 这是正确的吗?

(2) 3型纹波生成方法使用图中未显示的 RA、CA 和 CB 参数。

(3)所选的输出电容器是否包括输入电容器等下游电容器

   用于其他稳压器和处理器的本地电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LMR50419是一款峰值电流模式控制器件。 它不需要纹波注入。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pramanik

    我真的想知道我是否有适用于该器件的正确计算器。

    计算器是 LMR516XX-DESIGN_CALC_REVA1

    但是、计算器本身是指 LMR50410。

    我正在查看一个使用 LM5166的旧设计、但找不到该器件的计算器。

    此致。

    拜伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请您耐心等待。 我很快就会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    您能否说明以下事项:

    1)你想用 LMR50410设计一个电路吗?

    2)您正在寻找 LMR50410的计算器?

    谢谢、

    Pramik Patel