This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:寻找低噪声的固定输出 LDO

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20U, TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517688/tps7a20-looking-for-fixed-output-ldo-with-low-noise

器件型号:TPS7A20

工具/软件:

HII 团队、

我正在寻找一个 LDO 将电压从5V 降至3.3V、而我正在寻找一个非常小的 IC 封装。 固定输出电压 LDO 适用于我、没有任何 FB 选项。 我将在 LED 板中使用 LDO、这样 IC 应该具有良好的散热特性。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    该应用所需的最大输出电流是多少?

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Tobuas,

    10 mA 正常

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢您的确认。 根据所列出的要求、我推荐 TPS7A20U (OPN:TPS7A20U33PYCKR )、因为它是一款采用0.616mm x 0.616mm 封装的75mA、低噪声 LDO。

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Tobias,

    我们对该工程使用1层 PCB。  TPS7A20U33PYCKR 封装对我们来说是不可行的。 请为1层电路板推荐其他一些器件。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    由于单层 PCB 无法采用 YCK 封装、因此我推荐采用 X2SON 或 SOT-23封装的 TPS7A20 (TPS7A2033DQNR 或 TPS7A2033PDBVR)。

    能否提供更多详细信息、说明为什么 DSGBA 封装对于单层电路板不可行? 我猜这是 BLR 造成的、但如果您能分享特定规则、会有所帮助。  

    此致、

    Eunize Tobias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Eunize,

    唯一的原因是 BLR。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karthik、

    感谢您告诉我。

    此致、

    Eunize Tobias