This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:输入至输出短路检测。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519431/tps1641-in-to-out-short-detection

器件型号:TPS1641

工具/软件:

您好的团队、

我使用了 TPS16412。
IN 到 OUT 短路检测导致启动问题。
所以、您能告诉我一些问题吗?

1 : 在下面的公式中,当它有 Iripple 时,TPS16412将输入到输出短路检测置为有效?


2 :我相信没有输入到输出短路检测是 TPS16416。
   除了输入到输出短路检测之外、该功能是否与 TPS16412相同?
   我需要 UL 认证。

3 : 你能告诉 我这种检测什么时候会有用吗?
   直流电流是否是基本用例?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    查找有关 IN 到 OUT 简短工作以及使用位置的常见问题解答。

    [常见问题解答] TPS1641:TPS1641输入至输出短路检测工作-电源管理-内部论坛-电源管理-内部- TI E2E 支持论坛

    您需要哪种类型的 UL 证书? TPS1641所有型号都通过了 UL 认证。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    感谢您发送编修。

    我无法打开您的 URL。 它看起来像内部论坛。
    您可以共享 PDF 或其他文档吗?

    我了解 UL 证书。

    BR、
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您突出显示这一点。 我会把它提供给公众论坛。 以下是 IN 至 OUT 短路的接地  

    TPS16410、TPS16411 、TPS16412和 TPS16413在 FLT 输出上提供输入至输出短路检测及其指示。 借助输入至输出短路检测功能、在 IEC60335、UL60730和类似标准的输入至输出短路测试中、无需额外的电子保险丝或功率限制电路。

    进行 IN 至 OUT 短路检测:  

    • TPS1641 (TPS16410、TPS16411、TPS16412、TPS16413)具有输入至输出检测、该检测将 VIN、VOUT、IOUT 作为输入、以计算输入至输出电阻。

          如果器件在 IN 和 OUT 引脚上检测到小于 Rshort 的电阻(如下所述)、则器件会将 FLT 引脚置为低电平并锁存。

    • 器件具有200ms 的时钟周期、它会检查5次输入至输出电阻。 如果电阻使 Rshort 下降3次(共5次)、则输入至输出短路保护将被置为有效。

    • 要计算输入至输出电阻、器件会通过 ISINK 块灌入30 mA 电流、如下面的器件方框图所示。 灌电流开通时间为800uSec。
    • 一个周期内的平均灌电流=(800uS* 30mA * 5)/200mSec = 600uA

    当不使用输入至输出短路检测时:

    在开关负载或电流纹波期间、 通过 TPS1641的电流持续变化、这会导致 IN 至 OUT 电阻电平不同、有时会导致在某些事件中错误地检测到 IN 至 OUT 短路。 因此、建议使用没有 输入至输出短路检测 功能的型号(TPS16414、TPS16415、TPS16416、TPS16417)来开关负载和更高的电流纹波。

    下表根据开关负载频率 fSW (以 kHz 为单位)和纹波负载电流 IRipple (以 mAP-p 为单位)推荐了器件型号。

    谢谢。此致

    Amrit Jit