This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95420RCB:关于:CSD95420RCB 和 CSD95492QVM 的引脚比较

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95495QVM, CSD95420RCB, TPS53659, CSD95492QVM, TPS562203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508536/csd95420rcb-re-pins-comparison-of-csd95420rcb-and-csd95492qvm

器件型号:CSD95420RCB
"主题"中讨论的其他器件:CSD95495QVMTPS53659CSD95492QVMTPS562203

工具/软件:

你(们)好  

我们使用了  CSD95495QVM  一起创建一个新的工程  TPS53659RSBR  控制器。 不过、  CSD95495QVM  只有  生命周期一年  其余、TI 建议使用  CSD95420RCB  作为替代产品。

我们将使用 CSD95420RCB、但我们观察到中不存在 VOS 引脚  CSD95420RCB、因此您可以建议我们如何检测输出电压。

为供您参考、我们为 CSD95495QVM 和 CSD95420RCB 附加了引脚排列映像

谢谢

Niranjan

请仔细研究一下、并尽快回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CSD95420上没有 VOS 引脚、因为器件 不需要输出电压检测。

    由于 CSD95420与 CSD95495具有不同的引脚排列、因此无需尝试和保持相同的 输出电压检测连接。  

    此致、

    Troy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要明确一下如何检测输出电压、我们已经检查了  CSD95420的数据表和方框图、但我们不知道如何在没有 VOS 引脚的情况下检测输出电压。 那么、您能帮助了解这一点吗?  

    为了供您参考、我们随附了  数据表中的 CSD95420方框图。

    谢谢、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CSD95420不会检测输出电压、因为其内部电路不需要输出电压。

    系统 PWM 控制器 TPS53659仍将具有输出电压感应功能、以通过 PMBus 实现控制环路响应和报告。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的及时回复

     我们还需要澄清  CSD95420的 EN 引脚、我们观察到 CSD95495中存在 EN/FCCM 双功能引脚但 CSD95420中不存在 FCCM 引脚。 那么、您能解释一下我们如何始终在 FCCM 模式下使用它。

    请在下面找到所附图片、以供您参考。  

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    默认情况下、CSD95420将在强制连续导通模式(FCCM)下运行、并且只有在接收到特定的 PWM 模式(PWM 从低电平变为 tri 状态再变为高电平)时、才会进入不连续导通模式(DCM)。

    CSD95420的完整数据表第7.2.5节介绍了进入和退出 DCM 模式。

    如果希望 CSD95420始终在 FCCM 模式下运行、只需确保控制器不会发送低电平-3T 高电平图形。 对于 TPS53659、将 DPS_DCM_EN 选项设置为在单相操作中使用 CCM (如果启用了 DPS)、以确保控制器不会尝试进入 DCM。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    我们需要澄清应用的负载电流。 之前、我们使用了 CSD95492QVM 更难支持 2A 负载电流 ,但因为这个部分现在 NRND TI 建议使用 CSD95420 来替代。 但是、我们需要确认是否 CSD95420适用于2A 负载电流

    查看的数据表时 CSD95420 、我们注意到 较低电流下的功率损耗约为1W 、而 CSD95492QVM 的功率损耗低于0.5W 条件下的发射。

    请告知是否是 CSD95420 适用于需要的应用 低负载电流约为2A 考虑到更高的功率损耗?

    我们随附了这两个器件型号的图片、以供您参考

    谢谢

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将检查我们的任何其他器件是否更适合这种低负载电流、我们将在星期四(5/29)之前联系您。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Troy:

    感谢您的 答复期待您的下一个答复。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果您想继续使用控制器+功率级设置、例如使用 TPS53659 +功率级 来运行更高的输出电流轨和2A 电源轨、则 CSD95420功率级是合适的。

    但是、如果您主要关注的是低电流效率、您可以考虑可提供更高轻负载效率的独立降压转换器选项(例如 TPS562203)。

    此致、

    Troy