This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:EN=LOW 产生的风险、PWM=高电平

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518873/lp8866-q1-risk-from-en-low-and-pwm-high

器件型号:LP8866-Q1

工具/软件:

您好专家、

将该器件的 EN 引脚配置为低电平并将 PWM 配置为高电平是否存在风险?

我认为 EN=LOW 会关断所有电路块、因此不会存在任何来自该配置的风险、但 PWM 引脚 ABSMAX 违例也会禁用 VDD 引脚。

但是、我们想确保这是以防万一。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我会提醒我们的专家 尽快回复。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kazuki

    EN 为低电平且 PWM 为高电平没有风险。

    顺便说一下、 当我们讨论 EN 和 PWM 逻辑时、VDD 需要保持3.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiqian:


    谢谢!

    BR、
    Kazuki Kuramochi