This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38692-ADJ:EN 引脚的 VIH 和 VIL 值

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520061/lp38692-adj-vih-and-vil-values-for-en-pin

部件号:LP38692-ADJ

工具/软件:

请提供上述图片中缺少的所有最小值和最大值(用红色框标记)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kartihk:

    电气特性表中的最小值和最大值均为芯片规格、保证我们处于建议的工作条件下。 因此、我无法提供数据表中未包含的最小值和最大值、因为这需要重新定义产品。 由于没有最小值可以停止低电压而不超出绝对最大值、因此我们没有指定最小值 同样、由于没有导通电压过大而无法在不超过绝对最大值的情况下导通、因此我们没有指定。  

    在实际应用中、默认为 ABS。 最大限制(最小-0.3V、最大12V)可能会为您提供一个与所需数值在概念上相似的数字。

    此致、

    Gregory Thompson