This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A:UC1845A 的 RT 范围

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1845A, UC1845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519805/uc1845a-rt-range-for-uc1845a

部件号:UC1845A
主题中讨论的其他部件: UC1845

工具/软件:

您好:

数据表中的图6-5显示了最大占空比与时序电阻之间的关系。 它显示了最大占空比在20%至100%之间变化、具体取决于 Rt 值。 不过、UC1845A 的最大占空比为50%。 这意味着在 UC1845A 时、Rt 必须在0.5K Ω 到0.9K Ω 之间?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个数字是关于 Dmax = 100%。 UC1845 Dmax = 50%、因此该数字需要减半。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong、

    在 UC1845A 条件下、RT=100K Ω 时、Dmax 是否为50%?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的意思是,从图6-5 ,你得到一个 Dmax 后,你需要把它一半为 UC1845A。

    因此、对于 RT = 100k、图中显示 Dmax = 100%、然后对于 UC1845A、Dmax = 100%/2 = 50%。