This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51420:LMR51420的新设计问题

Guru**** 2508725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51420, LMR51420EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519623/lmr51420-the-new-design-issue-for-lmr51420

器件型号:LMR51420

工具/软件:

您好、

我们将 LMR51420用于输入电压12-24V 和输出电压6.6V 的降压设计、现在该设计存在以下问题:

1.我们首先连接 VCC_IN (24VDC)和 GND、然后打开电源、输出是正常的、波形如下:

2.我们断开 VCC_IN 并仍然 保持 GND 连接、 我们打开电源、然后将 VCC_IN 连接到 VCC 引脚、LMR51420将损坏、我们 测量器件引脚和内部情况  

高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 都 损坏、上电波形如下所示:

3.下面是我们的原理图,我们不知道此设计是否有任何错误,请仔细查看并提供您的意见,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了您的原理图。 请确认您使用的设备版本。 如果使用500kHz 版本、则电感器和电容器组合的尺寸合适。 还请确保您的电容器的额定电压至少是设置为使用的电压的2倍。  

    关于您的问题、您是否将第二种情况下的 VCC_IN 连接到第一个情况下的同一点? 在这种情况下、您可能会遇到器件看到的输入瞬态大于数据表第7.1节中规定的绝对最大值的问题。 当寄生电感(例如由于输入端上的导线较长)导致 VIN 引脚上的电压振铃且输入电压突然增加时、就会发生这种情况。 为了解决该问题、TI 建议在输入引脚上添加一个与陶瓷输入电容器并联的大容量电容器。 该大容量电容器的 ESR 将有助于有效抑制可能来自输入瞬态电压的任何杂散电感振铃。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢您的回复、我们使用的完整器件型号是 LMR51420YFDDAR、频率为1.1MHz、LMR51420EVM 基于500kHz、

    因此、我们需要 添加  与陶瓷输入电容器并联的大容量电容、以减慢输入电压和的上升时间  

    抑制任何杂散电感振铃;  

    请建议  我们需要添加的电容值、包括 陶瓷 电容器或 其他类型的电容器? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    理想情况下、该电容器将具有一些 ESR 来帮助减小该电阻。 简单的22uF 或47uF 电解电容器就足够了。 如果您需要、您可以使用陶瓷电容器、但随后需要添加一个与该电容器串联的电阻器以获得足够的 ESR。

    就值而言、可能很难以数学方式进行确定、因为您的设置将决定您的电路条件。 此器件的评估板上列出了几个适合您应用的电解电容器: https://www.ti.com/lit/ug/sluucg9/sluucg9.pdf?ts = 1748474513532&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLMR51420EVM

    谢谢您、

    Joshua Austria.