This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:有源 EMI 滤波器问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519517/lm5149-q1-issue-with-active-emi-filter

器件型号:LM5149-Q1

工具/软件:

你(们)好

我将 使用 LM5149-Q1降压控制器 IC 来实现50V 输入和28V/5A 输出、并为具有以下配置的应用使用网络平台建议值:
R_CNFG = 41.2K  
频率= 250kHz
在多个降压转换器中、可以观察到 IC 突然停止工作。 经过彻底分析后、提出了以下意见:
  1.  Vcc 引脚上的电压约为1.25V。
  2. 所有元件(包括 IC、MOSFET 和无源器件)均处于正常状态。
  3. EN 引脚的电压为1.76V。
当我们通过移除 RAEFVDD  (数据表和网络工作台中建议的3 Ω)来禁用有源 EMI 滤波器部分时、IC 开始正常工作、Vcc 引脚电压变为4.5V。
 这一问题的可能原因和防止再次发生所需采取的措施。
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ritik、

    负责该器件的工程师是 OOO、下周会再来。

    同时、您能提供原理图和布局吗?  

    谢谢、

    Richard