This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:使用 AFE 时温度读数问题

Guru**** 2515790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515688/bq76972-issue-in-temperature-readings-while-using-afe

器件型号:BQ76972

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 103JT NTC 来计算温度。 目前、我的 NTC 在我的环境温度中的电阻约为10K。 根据 NTC 数据表、温度必须围绕25 °C、但 BQ Studio 中的读数显示31 °C。 电阻与温度间的关系查找表附在下面。

我已将此 ZIP 文件分配给 TI GPC 工具来获取多项式的系数。 则该工具已生成以下值。

我使用 DFETOFF、TS1和 TS3作为温度检测引脚。 下面所附图片中的多功能引脚配置。

18K 温度模型系数屏幕截图如下所示。

下面随附了温度读数。

因此、根据 GPC 工具给出的系数、我得到了6 °C 附近的增量 、这在我们的应用中是不可接受的。

请检查这一点,并做必要的。

如果您能分享任何说明如何使用 AFE 的系数在内部计算温度的文档、我们将不胜感激。

此致、

Sai Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我何时可以期待更新?

    此致、

    Sai Varun

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahlad:  

    对延迟表示歉意、支持队列非常高、支持时间明显比平时长。  

    您能添加热敏电阻的示波器截图吗? 热敏电阻引脚上的电容可能过大、因此当引脚发生偏置并进行测量时、稳定时间对于采样来说过长、这可能会导致电压低于正常值。 这可以读作电阻较低->温度较高。 我们建议查看何时发出脉冲的趋稳情况。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero