请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 主题中讨论的其他器件: BQ79616-Q1
工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户考虑使用 BQ79656-Q1来开发其新工程48V BMS 系统。
他们问了一些问题。 您能检查一下吗?
能否仅使用 BQ79656-Q1和外部 MCU 而不像 BQ79600那样进行通信 IC?
2.如果能做到第一,您有参考原理图和示例源代码吗?
3.我可以在功能方框图中看到主 ADC (SAR)块和 AUX ADC (SAR)块。 由于 ASIL-D 相关冗余、BQ79656-Q1为什么具有2个 ADC?
4.是否有其他解决方案为 BMS 系统提供冗余?
请检查这些问题。 谢谢。
此致、
追逐