This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21551-Q1:最大脉冲电流额定值

Guru**** 2459810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518577/ucc21551-q1-maximum-pulse-current-ratings

器件型号:UCC21551-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

当 VDD = 15V 时、OUTA 和 OUTB 处此器件的脉冲电流是否有绝对最大额定值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tsuji-San

    由于美国节假日、回复将延迟。

    我们的专业专家将尽快与您联系。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuji-san:

    感谢您的耐心。

    对于峰值电流、该器件的额定最大拉电流为4A、最大灌电流为6A。

    有关工作电流、请参阅  5.7安全限值 规格和  5.10绝缘特性曲线 其中包含器件的安全限制电流值。 超过这些值将对性能产生影响。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Honda-San、

    感谢您的答复。  

    4A 拉电流和5A 灌电流似乎是典型值。  

    是否有最大值(如绝对最大额定值)在用户超过最大限值时会影响产品可靠性?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsuji-san:

    4A 拉电流和6A 灌电流是该器件饱和的点。

    如果被推入、电流可能能够达到更高的值、但可能会在临界情况下导致饱和、从而导致栅极驱动器内部上拉和下拉 FET 的损耗增加。 设计应避免超过这些值、以防止发生这种情况。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Hiroki