This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:TPS7A05:TPS7a05:1V 输出电压、20mA 输出电流时的最大压降电压

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519263/tps7a05-tps7a05-tps7a05-maximum-dropout-voltage-in-1v-vout-20ma-iout

器件型号:TPS7A05

工具/软件:

您好、

请 提供遵循的数据:

 TPS7a05 1V 输出电压、20mA 输出电流时的最大压降电压。

我在 DS 中找不到此信息

此致

Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    感谢您的问题。

    对于 TPS7A05、由于其 NMOS 通道元件、轻负载(例如20 mA)时的压降电压极低。 虽然数据表主要指明了电流较高(例如200 mA)、20 mA 和1V 输出条件下的压降、但压降预计将在 几十毫伏范围内、通常约为 50mV

    但是、由于数据表中并未直接列出该特定条件(1V、20mA)、因此建议使用数据表中的压降电压图保守地进行估算

    如果您有任何其他问题、请告诉我。