This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:电池保护和电量监测计审查请求(BQ34z100-R2、具有 BQ7790522PWR)

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100, EV2400, BQ41Z90, PMP23329
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519007/bq34z100-r2-battery-protection-and-fuel-gauge-review-request-bq34z100-r2-with-bq7790522pwr

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100EV2400BQ41Z90PMP23329

工具/软件:

大家好!

我们希望保护9节串联锂聚合物电池组并添加电量监测计功能。

为了实现保护功能、我们使用 BQ7790522PWR 对于 MOSFET、所有器件的额定电流都最大为50A 我们使用添加了一个电量监测计级 BQ34Z100-R2 电池组的剩余容量。

您能查看原理图并告诉我们您是否发现了任何潜在问题吗?
我们主要关注的是:

  • 我们是否可以对两个 IC 使用相同的分流电阻器?

  • 我们计划使用 EV2400对 BQ34Z100进行编程、然后通过 I2C 与 C2000微控制器进行通信。 由于采用了 BQ7790522 切断低侧的电源、这意味着微控制器在截止期间不会与 BQ34Z100共享接地。 我们添加了一个 I2C 隔离器—您能否确认我们是否可以从为隔离器供电 REGIN 或者我们应该生成一个单独的 5V_ISO 电压轨?

  • 如果您知道单个 IC 结合了适用于9节串联锂聚合物电池组的保护和电量监测计功能、我们很乐意为您提供帮助。

  • 如果在蓄电池存放时电路保持连接、它是否会导致不必要的电流消耗并缓慢地耗尽电池组的电量? 是否应该添加一个开关或其他方法来完全断开它?

谢谢您、
e2e.ti.com/.../BatteryProtector_5F00_FuelGauge.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AI:

    我们已分配此趋势、将审核您的问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AI:

    Unknown 说:
    我们是否可以对两个 IC 使用相同的分流电阻器?

    -我们建议对两个 IC 使用单独的分流电阻器。

    Unknown 说:
    我们计划使用 EV2400对 BQ34Z100进行编程、然后通过 I2C 与 C2000微控制器进行通信。 由于采用了 BQ7790522 切断低侧的电源、这意味着微控制器在截止期间不会与 BQ34Z100共享接地。 我们添加了一个 I2C 隔离器—您能否确认我们是否可以从为隔离器供电 REGIN 或者我们应该生成一个单独的 5V_ISO 电源轨?

    -电池电量计接地不应由于 FET 关断和导通而被切断。 电池电量监测计应始终连接到电芯的电源和 GND。

    Unknown 说:
    如果您知道单个 IC 将9S 锂聚合物电池组的保护和电量监测计功能结合在一起、我们很乐意了解这一点。

    目前最好的选择是 bq34z100、但是有一个名为 BQ41Z90的新电池电量监测计、它能够控制 FET 并执行9次。

    BQ41Z90:
    https://www.ti.com/product/BQ41Z90

    如果电路在电池存放时保持连接、它是否会导致不必要的电流消耗并缓慢地耗尽电池组的电量? 我们应该添加一个交换机还是其他方法来完全断开它?

    -电池电量计端有电流消耗,但我们通常不建议添加开关  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alan 的 支持、
    没错、由于 FET 关断和导通、电池电量计接地端不会被切断、但 I2C 通信也会中断、因为微控制器位于 FET 之后。 您认为我们是否需要5V 隔离式电源或我们是否可以使用 REGIN 为隔离器供电?

    BQ41Z90确实非常完美。 您知道它何时上市、或者是否可以获取用于原型设计的样片?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AI:  

    您是对的、由于 FET 关断和导通、电池电量监测计接地不会被切断、但 I2C 通信会中断、因为微控制器位于 FET 之后。 您认为我们是否需要5V 隔离式电源或我们是否可以使用 REGIN 为隔离器供电?
    [/报价]

    我来看这个使用 BQ34z100和 BQ7721600PW 的参考设计。

    PMP23329:
    https://www.ti.com/tool/PMP23329

    [引述 userid="582190" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519007/bq34z100-r2-battery-protection-and-fuel-gauge-review-request-bq34z100-r2-with-bq7790522pwr/5843253 #5843253"]

    BQ41Z90确实非常完美。 您知道它何时上市、或者是否可以获取用于原型设计的样片?

    [/报价]

    -没有正式 IC 发布日期、我会联系您当地的 TI 销售代表、但 EVM 可供购买  

    EVM:
    https://www.ti.com/product/BQ41Z90

    谢谢您、
    Alan