This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HTC100-Q1:数据表说明

Guru**** 2457920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HTC100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517721/tps1htc100-q1-datasheet-clarification

器件型号:TPS1HTC100-Q1

工具/软件:

在 TPS1HTC100-Q1的数据表第17页和第18页中、二极管钳位在漏源极(VDS、CLAMP)上提到、但在图中给出了漏极和栅极之间的钳位。 请您确认一下。

此外、还考虑到 IC 适合24V 汽车系统、并且它可以支持的范围为60V、那么在40V-58V 区域工作时是否需要采取任何预防措施、如可以通过 IC 的电流量的任何阻断器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    VDS 钳位是一种保护机制、可限制 FET 漏极和源极端子之间的电压、以防止过压损坏。 当 HSS 关断时、由于电感中存储的能量、电感负载会导致电压尖峰。 该尖峰会增加漏源电压(VDS)。 钳位会限制 FET 看到的最大 VDS、同时还会将多余的能量从电感反冲分流到安全路径。 此外、当在建议的电压范围内运行时、HSS 的功能不应改变。  

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、  

    非常感谢您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我计划 IC 的 Imax (最大负载电流)为4A。 因此、根据选择的 RLIM = 11.5k Ω、并且由于我使用3.3V 微控制器、我将 SNS 引脚上的 ADC 电压限制为3.2V、以避免饱和、Rsns 的值= 640ohm。

    RLIM = KCL / Imax -> 46k / 4 ~= 11.5k

    VSNS =(Iload/Ksns)* Rsns -> 3.2 =(4/800)* Rsns。 数据表中给出的 Ksns 值为800。

    因此、我是否将最大 ADC 电压选择为3.2是正确的、是为避免饱和?还是有任何更好的方法来实现这一点?

    Cfilter 的值是多少? 我认为这是用于微控制器 ADC 输入的低通滤波器、如何选择 ADC 的截止频率?

    谢谢您、  

    G Karthik。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、  

    这是避免饱和的正确方法! CFILTER 值将保持相同(100pF)、因为滤波器是由保护电阻器而不是 SNS 电阻器产生的。

    BR、  

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    非常感谢这解决了我的担忧。

    谢谢您、  

    G Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    TPS1HTC100建议在微控制器和 TPS1HTC100的数字引脚之间串联一个10k (RPROT)电阻器。 数据表提到了这些是 "微控制器和器件 I/O 引脚的保护电阻器"。  但是、如果它们确实有助于保护微控制器的引脚、那么我是否应该在微控制器的所有数字引脚上使用10K 电阻器、同时将它们与同一 PCB 板上的其他 IC 连接? 还是仅针对此 IC 需要保护?

    谢谢、

    G Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karthik、  

    很高兴我能提供帮助!

    RPROT 是为了保护器件免受器件 GND 引脚上的负电位的影响、这可能会损坏 MCU I/O 引脚免受 负 ISO 脉冲的影响、或损坏具有电感负载的电池。 主要是针对 IC 需要保护。  

    BR、  

    Alan