This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:输出电压范围是多少

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519779/tps7a7001-what-is-the-output-voltage-range

器件型号:TPS7A7001

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户希望在6.5V IN、6.2V 或6V/2A OUT 的条件下使用 TPS7A7001。 还可以吗?

我无法在勘误表中找到最大输出电压值。

当输出5V/2A 时、我看到 Vdrop 为380mV。 这是否意味着 Vout 可以是6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问。

    VOUT 额定值的绝对最大额定值为 VIN + 0.3V 或7.0V (以较小者为准)。  

    是的、您的所有条件都可以。 只要在 VIN 和 VOUT 之间提供足够的余量来使其保持退出压降状态。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy