Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A7001 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
客户希望在6.5V IN、6.2V 或6V/2A OUT 的条件下使用 TPS7A7001。 还可以吗?
我无法在勘误表中找到最大输出电压值。
当输出5V/2A 时、我看到 Vdrop 为380mV。 这是否意味着 Vout 可以是6V?