This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:宽交流输入范围 PFC。

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519954/ucc28070-wide-ac-input-range-pfc

器件型号:UCC28070

工具/软件:

你好团队!

我目前正在使用 UCC28070测试宽输入交错式 PFC。

我使用提供的电子表格并按照说明调整了值;但是、系统会尝试打开几秒钟、然后再次关闭、重复此循环。

IC 适当地偏置到14V DC、VINAC 和 Vsense 的电压都为0.75V。 此外、Vvao 应小于0.75V、SS 引脚应低于0.6V。 还有什么可能导致该故障?
到目前为止、似乎没有任何损坏的组件、但 IC 本身可能会损坏?
是否需要使用负载来观察 PFC 的运行情况、或者是否重要?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobo、  

    是否可以在这些启动尝试期间发布一些输出电压波形?   
    请注意、VINAC、VSENSE、VAO 和 VSS 仅在启动前为低电平(< 0.75V)、并应在启动期间上升、尤其是 SS。

    如果没有波形、则不清楚 IC 是否损坏。  您需要观察输入和输出、看看它们是否按预期运行。   

    虽然照明灯有助于在关断期间对输出进行放电并保持开关更加一致、但不应该在输出端有负载。  

    此致、
    Ulrich