This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期和黄金映像生成

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520072/bq27520-g4-learning-cycle-and-golden-image-generation

器件型号:BQ27520-G4

工具/软件:

尊敬的团队:

关于电量监测计学习周期中的放电过程、BQ27520-G4文档强烈建议放电率介于 C/10和 C/5之间。 对于我们的3000mA 电池、这对应于300mA 到600mA 的范围。 然而、该文档还指出、在理想情况下、放电速率应反映应用的典型使用情况、在我们的示例中、放电速率约为1A。

鉴于此、您能否告知哪种放电率最适合我们的学习周期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Binyamin、

    学习周期放电部分应介于 C/10和 C/5之间。

    谢谢您、
    Alan