This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813K33-MCU EP:闪存和调试时的看门狗复位问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS35, TPS3823, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519445/tps3813k33-ep-watchdog-reset-issue-at-the-time-of-flash-and-debugging

器件型号:TPS3813K33- EP
主题中讨论的其他器件:TPS3823、TPS35、 TPS3850

工具/软件:

您好:

我们使用 TPS3813K33通过 C2000系列控制器进行看门狗复位。 在刷写/调试时、我们观察到看门狗芯片正在复位控制器。 出于开发目的、我们在刷写时会绕过该芯片。 我想知道如何在刷写/调试时禁用该芯片、因为该芯片没有任何硬件使能引脚。 WDI 引脚我们与控制器的 GPIO 连接、是否可以使用 WDI 引脚启用/禁用该芯片?

其他芯片(如 TPS3306-18)提到、 对于 WDI、"如果输入未连接或与高阻抗驱动器连接、看门狗将被禁用并在内部重新触发"。

请对此主题提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、 TPS3813K33没有看门狗启用/禁用功能。 如果此设计尚未最终确定、我们建议切换到具有看门狗禁用功能的较新器件。

    请检查 TPS3823、如果 WDI 引脚保持悬空、该器件会在内部生成脉冲以防止看门狗复位事件。 另一条建议是 TPS3850或 TPS35、因为它们可通过 set0和 set1引脚或 WD-EN 引脚来启用/禁用。  

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    感谢您的回复和器件建议。

    我正在寻找 EP 级器件、因为这是航空航天要求。 如果 EP 等级不可用、则至少工作温度为-55°C 至125°C

    遗憾的是、建议的器件不是 EP 级。

    请告诉我是否有任何提供看门狗启用/禁用功能的 EP 级器件。

    谢谢、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh  

    您是否知道需要等待多长时间看门狗才能 重置闪烁?  

    此致、

    Sila.