This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3622:瞬态热阻抗和安全工作区

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622, LMG3616, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517491/lmg3622-transient-thermal-impedance-and-safe-operating-area

器件型号:LMG3622
主题中讨论的其他器件: LMG3616UCC28782

工具/软件:

您好:

我是负责处理 TI 产品的分销商 FAE。
我收到了客户对 LMG3622和 LMG3616的咨询。
这两种产品的数据表不包含瞬态热阻抗和安全工作区图。
是否有任何可用的文档?
另外、安全工作区图通常显示在25°C 上、但您能告诉我如何使其与其他温度兼容吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michinari、

    遗憾的是、我们目前没有瞬态热数据或 SOA 曲线。
    文中列出了封装热阻、我们正在为器件开发 PLECS 模型、从而帮助进行热建模。

    根据一些数据、我们可以假设与温度呈线性关系、但 SOA 曲线不会遵循线性关系。 通常、SOA 曲线会随着温度的升高而呈指数级缩小、但在很大程度上取决于单个器件的击穿机制。

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们目前正在考虑 UCC28782、并将 LMG3622用于主开关、将 LMG3616用于有源钳位。
    此时、我们并不特别需要 SOA 信息、但我们假设在我们继续设计时、这些信息肯定是必需的。
    如果当时我们没有 SOA 信息、我们应该如何做出决策?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户 可以参考数据表中的第7.3.1节、了解器件的电压开关能力以及表5.3中的连续 Id 额定值

    谢谢、

    John