This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:转换器原理图示例的4相堆叠

Guru**** 2509335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS53659, CSD95495QVM, TPS546E25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515275/tps543c20a-4-phase-stack-up-of-the-converter-schematic-example

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS53659CSD95495QVMTPS546E25

工具/软件:

您好:

是否有一个示例原理图显示了四相转换器堆叠的引脚连接?

Chuck Sampson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    TPS543C20A 仅支持最多将2个器件堆叠在一起以获得80A 输出。 在这种情况下、您当前的要求是什么? 也许我可以引导您找到另一个设备

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton、

    了解 TPS543。 我们更改为 TPS53659 PWM 控制器和 CSD95495QVM。 您对此解决方案有何看法? 是否支持 TPS53659、或者其他控制器会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chuck、我建议使用 TPS546E25器件。 这是一款具有 PMBus 可编程性的50A 可堆叠 DCAP4器件

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fusion Digital Power Designer 是否支持 TPS546E25? 是否有评估模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    是的 TPS546E25受 Fusion Digital Power Designer 高级版本的支持、我可以通过电子邮件与您分享。 此器件的评估模块仅为单相 https://www.ti.com/tool/TPS546E25EVM-1PH。 您可能仍然会发现它对评估很有用、如果 您有兴趣、我们的团队可以帮助您进行四相设计  

    此致、

    Britton