This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:从并行运行切换到正常运行

Guru**** 2459810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508382/tpsm846c23-switch-from-parallel-operation-to-normal-operation

器件型号:TPSM846C23

工具/软件:

你(们)好  

我正在 并行运行中使用 TPSM846C23MOLR、但现在想移除从器件以节省成本。 请告诉我、我是否只需要移除从属部件、或者需要移除辅助部件的输出帽和其他电路、才能从并行操作切换到正常操作?

谢谢

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    是的、您需要删除与辅助相位相关的任何内容。 如果保留次级 COUT、则 在初级单相中将纳入该情况。  如果您不想移除次级 COUT、也可以尝试将布线切割为 VOUT:

    CVIN 也适用同样的原理。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的回复、因此我们也需要移除 CIN 奴隶帽

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar、

    如果您可以、主器件在初级器件中有两倍的输入电容、则不可以、但最好只为单个器件提供元件。  

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    两个输入电容是否会以过冲等任何方式降低初级性能?

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagar、

    保留它们有优点和缺点,但总的来说,如果保留,你应该是可以的。 在单相处使电容加倍可以提高 VOUT 稳定性、因为更多 CIN 将减少可能通过 VIN 产生的纹波和噪声、它可能会在启动时增加小幅延迟、但这不是问题、VIN 不会直接影响控制环路。

    真正的问题是浪涌电流会增加、但您需要大量 CIN 才能导致、很可能您已经使用了正常数量的 CIN、这不会是问题。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    我在同步引脚上并联运行使用外部时钟、请参阅下图-

    如果我移除此 电路以及 SLAVE IC、结果会是什么? 独立 电源模块是否工作?

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    您可以在单相设置中删除此值、应该不会产生任何影响。 这通常更适合并联运行、这只是一个 频率同步 引脚。 如您在 DS 中所见、典型的应用原理图在单相上断开连接:

      

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    附上并联运行的原理图、请告诉我如何在不将从器件从电路板上物理移除的情况下禁用从器件。

    谢谢

    Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sagar、

    要禁用从设备、您可以尝试:  

    -移除 R37以断开 ISHARE  

    -需要断开 VSHARE ,没有电阻器要断开,所以你将需要切割引线。

    -您将需要移除 COUT+CIN、除非您可以在一相使用两倍电容。

    -取消填充 R482以断开同步

    -断开任何其他我可能错过的连接两个阶段的东西。

    此致、

    Eileen