This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:采用2、3或4节串联配置的锂电池充电 IC。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518369/bq24170-lithium-battery-charging-ic-with-2s-3s-or-4s-configurations

器件型号:BQ24170
第 BQ25798主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在为我正在开发的器件设计电池组。我想您推荐一个 IC、它包含电池充电器和一个 Vout 引脚、该引脚可以在 IC 的 Vin 和电池电压之间切换。 当芯片的 Vin 不可用时、应发生这种切换。 我尚不能确定电池组是2节、3节还是4节电池、因此我更倾向于使用可针对其中任何一个选项进行配置的 IC。 此外、IC 的 Vin 将完全来自光伏面板。 我希望你能帮到我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    BQ24170非常适合高达3节 降压(VIN>VBAT)应用。 您的输入电压和最大充电电流是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    感谢您的答复。 我目前正在评估以下光伏模块的使用情况。

    这些是最大输入电压和电流规格。

    此致、

    Walter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    BQ24170是一种仅降压充电器、这意味着其输入电压必须大于最终的电池电压。 当电池板 VMPP = 6V 时、充电器无法为超过1节电池组充电(最高可达4.2V)。  您可以考虑使用 BQ25798 降压/升压充电器、但它需要主机处理器发出 I2C 命令才能实现完整的功能。 此外、其最大输入电流为3A。   

    此致、

    Jeff