This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190:申请具有恒流恒压(CC-CV)功能的降压转换器的推荐产品

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519921/lm5190-request-for-recommendation-of-buck-converter-with-constant-current-constant-voltage-cc-cv-function

器件型号:LM5190

工具/软件:

您好、TI 专家

客户正在寻找具有恒流恒压(CC-CV)功能的降压转换器、例如随附的 LTM8064 (ADI)器件。

e2e.ti.com/.../LTM8064_2800_ADI_2900_.pdf

-输入电压:5~20V 直流

-输出电流: 1A~3A

如果您有合适的器件、可以推荐吗?

(集成 FET 和 集成 电感器都很好。)

请检查。 谢谢你。