This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:12.6V/3S 系统设计所需的最小适配器电压。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520197/bq24133-minimum-adapter-voltage-required-for-12-6v-3s-system-design

器件型号:BQ24133

工具/软件:

TI 工程师、大家好、

我想使用 BQ24133设计3节串联充电器。 为此、输入端所需的最低适配器电压是多少? 我要将输出电流设置为500mA。 如果我使用12V 适配器、我想它不起作用、对吧?  

此致、  

Rajarshi Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    BQ24133的最大占空比为97%。  因此、D=VBAT/VIN=12.6V/VIN=97%给出13V。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的更新。  

    此致、

    Rajarshi Roy