This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:如何设置 Design Capacity 和 Design Energy 或任何超出最大值的参数

Guru**** 2646295 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27426, BQSTUDIO, EV2400, BQ27Z561-R2, BQ27741-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517214/bq27426-how-to-set-design-capacity-and-design-energy-or-any-parameters-out-of-max-value

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400、BQ27Z746、 BQ27Z561-R2BQ27741-G1

工具/软件:

在 BQ27426的快速入门指南中、我需要对至少4个参数进行编程:
  1. 设计容量(mAh)= 10000
  2. Design Energy (MWh)= Design Capacity x Design Voltage = 10000 mA x3.7V = 37000MWh
  3. 终止电压(mV)= 3400
  4. 锥度速率= 87
但是、从数据表中可以看出、Design Capacity max 为8000、Design Energy max 为32767。  如何正确地对此 Design Capacity 和 Design Energy 参数进行编程?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    设计能耗可通过"设计能级"按比例缩放  

    设计容量不能通过参数进行缩放、但可以通过 bqstudio 中的"calibration"选项卡"缩放"设计能力、例如、您可以在其中施加2A 电流并测量1A 电流、从而在设计容量内应用2倍的量程。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我无法访问 EV2400、因此无法使用 bqstudio。  我只使用 MCU 来读取/写入 BQ27426。   

    因此、根据您的建议、我必须先设置子类 ID 80、偏移量81的值为10、

    然后 可以设置

    设计容量= 1000

    设计能源= 3700  

    正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    bqstudio 之外的工具通常不提供支持、但如果您"设置 SUBCLASS ID 80 with Offset 81、其值为10"、则您将获得上面附加的内容。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    谢谢你。  我明白。  让我重新修正这个问题。

    如果 Design Energy Scale 设置为10、我需要为4个参数设置什么才能实现以下设置?

    我只想澄清一下、除了 Design Capacity 和 Design Energy、我不需要对 Terminate Voltage 和 Taper Rate 进行任何操作、是这样吗?

    1. 设计容量(mAh)= 10000
    2. Design Energy (MWh)= Design Capacity x Design Voltage = 10000 mA x3.7V = 37000MWh
    3. 终止电压(mV)= 3400
    4. 锥度速率= 87
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    只是为了澄清一下。  您的意思究竟是"不提供 bqstudio 之外工具的支持"? 我按照本文档中的说明进行操作 :chrole-extension:/efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.ti.com/.../slua801.pdf = 1747946878852&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ40Z80

    我要尝试的是、验证是否可以使用电路板配置 BQ27426、以便用于我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    很抱歉沟通不畅、但我的原始 消息未发送、但随附在下面。

    "如果您将设计能量刻度设置为10、而不是保持设计容量、则终止电压和锥度速率将保持不变、设计能量将除以10 "

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    很抱歉一直重复这个问题。

    如果我保持设计容量、将无法实现

    1. 设计容量(mAh)= 10000

    规格最多只允许达到8000个闪存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    是的、由于设计容量的原因、您可能无法使用此电池电量计、但您可以通过"Calibration"选项卡调整电流、这意味着您设置的示例电流为2A、基本上会将电流调节2。 但是、这样做会降低分辨率、并且您的主机需要"重新调整"到实际的当前值。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我从 TI 客户支持建议中的 BQ27426开始。

    您能否帮助我提供适用于10000mA、3.7V 电池、单节电池、4.2V、2A 充电器的 GG 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    我们将继续处理您的问题,今天是一个国家假日,纪念日。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    BQ27Z746和 BQ27z561-R2是适用于您的应用的电池电量计

    [引述 userid="555548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517214/bq27426-how-to-set-design-capacity-and-design-energy-or-any-parameters-out-of-max-value
    在 BQ27426的快速入门指南中、我需要对至少4个参数进行编程:
    1. 设计容量(mAh)= 10000
    2. Design Energy (MWh)= Design Capacity x Design Voltage = 10000 mA x3.7V = 37000MWh
    3. 终止电压(mV)= 3400
    4. 锥度速率= 87
    但是、从数据表中可以看出、Design Capacity max 为8000、Design Energy max 为32767。  如何正确地对此 Design Capacity 和 Design Energy 参数进行编程?
    [/报价]

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的信息。  您能帮 我仔细检查 BQ27741-G1是否适合我吗?  我无法等待确认、因此我已经下单购买  BQ27741-G1的评估版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    如果  BQ27741-G1不能用于目标10000mA 电池、您是否还能说明我正确理解 EE 的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    如果  BQ27741-G1不适用于我的目标10000mA 电池、您能否还分享让我的 EE 正确理解的原因?

    如下所述、可以使用该电量计、但电量计会损失分辨率、这会影响您的 SOC 精度。 BQ27Z746和 BQ27z561-R2等其他电池电量计可能更适合在系统内工作。 使用这种方法的选择将由用户来决定他们愿意放弃多少精度。

    是的、由于设计容量、您可能无法使用此电池电量计、但您可以通过"Calibration"选项卡调整电流、这意味着您将2A 设置为1A、本质上会将电流减半。 但是、这样做会降低分辨率、您的主机需要"重新调整"到实际的当前值。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    IC BQ27741-G1和 BQ27Z561-RZ 的最大额定值为32767mA for Design Capacity mAh、能够满足10000mA 电池要求、但对于 Design Voltage 或 Design Capacity CWH、最大值分别只有32767mV 或 CWH 无法与我的3.7V 设计电压匹配。

    TI 的任何其他 GG IC 都支持3.7V 设计电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chad、

    最大设计电压为327667mV、即 32.767V、远超过所需的3.7V 设计电压。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    非常感谢您指出我的错误。  我错了混合 CWH 与 MWh 之间。

    考虑一下  BQ27741-G1和 BQ27Z561-RZ 都可以与我的系统搭配使用、我可以根据以下两个标准获得您的建议:

    1、使用/配置易于实施

    2.我的批量生产大约每月1000次?