This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070 CC/CV

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519562/ucc28070-ucc28070-cc-cv

器件型号:UCC28070

工具/软件:

尊敬的团队:  

我们 是否希望基于带有外部比较器和基准的 UCC28070来实现恒定电流和恒定电压? 我可以提出您的建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我认为利用外部控制电路可以轻松地将 UCC28070用作 CC 源。  我认为、允许输出电压纹波的输出电压慢速环路响应要求同样适用于电流环路响应、以允许电流纹波。  

    您可能必须将电流操纵到 VSENSE 节点、以便调节视在 Vout 以实现"恒定"电流(电流纹波平均值)。  
    在这种情况下、VSENSE 不再是 Vout 的准确表示、因此依赖于 VSENSE 的功能可能无法正常工作(例如压摆率校正和电流合成)、THDi 可能会增加。  

    除了这些意见之外、我没有 更多的建议。   

    此致、
    Ulrich